Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Controlul Raman al bioproceselor din amonte

Nicro oferă sisteme de fermentare complete cu funcții de monitorizare în timp real a metabolitului și biomasei

Industrie: Domeniul farmaceutic
Sondă Rxn-45, producția bioproceselor, în timp real, cGMP, COP/SIP, bioprocese la scară largă

Rezumat

Nicro a combinat ingineria sistemelor de fermentare cu tehnologia Raman de la Endress+Hauser și serviciile analitice de la BICRO BIOCentre, pentru a crea o soluție completă pentru procesele de fermentare. Monitorizarea de linie înlocuiește analiza offline consumatoare de timp cu măsurătorile în timp real ale metaboliților și biomasei. Astfel, cercetătorii beneficiază de mai multe informații detaliate referitoare la procese, este susținută intervenția timpurie, se reduce riscul de contaminare și se permit obținerea unei producții optimizate și unui randament mai mare.

Rezultatul: fermentare mai rapidă, mai sigură și mai productivă

35

procesele de fermentare au asigurat rentabilitatea investiției

33%

posibilă creștere a productivității pe o perioadă de 10 zile

Analiza inițială a costurilor a estimat o rentabilitate a investiției după 35 de procese de fermentare atunci când monitorizarea Raman de linie a fost comparată cu testarea offline de eșantionare. De asemenea, analiza a stabilit faptul că execuția mai rapidă a fermentării monitorizate cu un sistem Raman a putut crește cu 33% productivitatea unității, într-un interval de 10 zile.

Datele detaliate în timp real optimizează controlul fermentării

Măsurarea directă de linie a glicerolului ca metabolit de intrare, acetatului ca produsului secundar și OD600 pentru creșterea biomasei oferă informații mai aprofundate referitoare la performanța procesului de fermentare. Prin monitorizarea mai multor atribute cu ajutorul unei singure sonde, soluția permite adoptarea deciziilor de procesare în funcție de condițiile actuale și nu în funcție de rezultatele de laborator furnizate cu întârziere. Rezultatele includ:

  • Timpi mai scurți ai ciclurilor de proces prin monitorizarea în timp real a metabolitului
  • Un control îmbunătățit al procesului, care susține optimizarea producției și creșterea randamentului
  • Un risc de contaminare redus datorită limitării manipulării offline a eșantioanelor
  • Monitorizarea simultană a mai multor parametri de fermentare
  • Pauze mai mici între loturile de producție
  • Un pachet complet de soluții tehnologice pentru procesele de fermentare
Fotografie cu Maja Marinović, Director dr. al Laboratorului de microbiologie, BICRO BIOCentre Ltd

„Comutarea metabolică nu are loc întotdeauna în același moment, iar monitorizarea online este unica modalitate de a cunoaște cu exactitate momentul în care trebuie intervenit.”

Maja Dr. Marinović, Director al Laboratorului de microbiologie, BICRO BIOCentre Ltd

Provocarea: înlocuirea analizei offline lente și riscante

Progresul fermentării poate fi estimat prin monitorizarea oxigenului dizolvat în fluide. Densitatea optică și concentrațiile de metabolit oferă informații detaliate suplimentare, însă, până acum, acești parametri au fost măsurați, în mod convențional, offline, utilizând tehnici cromatografice consumatoare de timp.

Îndepărtarea eșantioanelor în scopuri de analiză întârzie accesul la informațiile de proces și implică manevre suplimentare. De asemenea, această operațiune poate crea un risc de contaminare și de potențială pierdere a unui lot de producție valoros. Nicro a avut nevoie de o soluție care să ofere în timp util informații despre concentrația de metabolit și creșterea biomasei, fără a se baza pe eșantionarea offline repetitivă.

Soluția noastră: sistemul Raman integrat pentru fermentare

Nicro a combinat experiența sa în ingineria fermentării cu tehnologiile și serviciile BICRO BIOCentre și Endress+Hauser, pentru a oferi o soluție completă, oferită sub formă de pachet, pentru procesele de fermentare. Soluția include:

  • Ingineria și proiectarea unui sistem de fermentare complet de la Nicro
  • Un analizor Raman Rxn marca Endress+Hauser
  • O sondă Raman Rxn-45 marca Endress+Hauser
  • Servicii analitice de la BICRO BIOCentre
  • Servicii de modelare S-PACT care susțin dezvoltarea modelului analitic

Sonda Raman este instalată direct de linie și monitorizează concentrația de glicerol, concentrația de acetat și OD600 pentru creșterea biomasei. Cu o singură sondă pot fi monitorizate simultan mai multe atribute, oferindu-se o prezentare în timp real a condițiilor de fermentare și eliminându-se întârzierea asociată cu analiza offline a eșantioanelor.

De asemenea, informațiile de linie ajută cercetătorii să recunoască evenimentele din cadrul procesului care ar putea să nu se producă exact în același punct în cadrul fiecărui lot de producție. În aplicația documentată, monitorizarea online a ajutat cercetătorii să identifice momentul în care bacteriile au trecut de la o sursă de carbon la alta, susținând intervenția la punctul de alimentare corespunzător.

Descărcați studiul de caz complet

Doriți acces la studiul de caz complet în format PDF?

Descărcați o copie pentru a o citi atunci când doriți, pentru a o salva pentru referințe ulterioare sau pentru a o partaja cu colegii.

Descărcați studiul de caz complet

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

/

Soluții și tehnologii conexe

Optical analysis

Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.

Mai multe informaţii

Monitorizarea evacuării efluenților 

Utilizați sistemele de evacuare a apelor uzate în limitele legale, cu sisteme de monitorizare complete și fiabile, pentru a beneficia de valori continue și de un răspuns rapid în caz de contaminare.

Citiți mai multe

Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural

Măsurare rapidă și continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural asigură un amestec sigur, respectarea calității și un control dinamic – fără consumabile sau faclă

Citiți mai multe

Analiza calității biometanului pentru injectarea sigură și conformă a gazului 

Asigurați o calitate fiabilă a biometanului cu măsurători online rapide și precise ale concentrațiilor de H₂S, punctului de condens al apei și parametrilor critici pentru injectarea sigură în rețea și operațiuni eficiente. 

Citiți mai multe

Protejați membranele cu osmoză inversă cu un sistem de monitorizare online a calității apei pentru desalinizare 

Monitorizare online fiabilă a calității apei pentru protecția membranelor RO (Reverse Osmosis – osmoză inversă), reducerea eforturilor de curățare și prelungirea duratei de viață a membranelor utilizate în aplicații de desalinizare și reutilizare a apei

Citiți mai multe

Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)

Detectaţi la timp scurgerile din rezervorul criogenic şi menţineţi controlul. Endress+Hauser asigură monitorizarea continuă şi extrem de fiabilă a temperaturii pentru a proteja persoanele, bunurile şi infrastructura critică.

Citiţi mai multe

Măsurare şi verificare în timp real cu CCUS

Deblocaţi caracteristica de captare a carbonului: precisă, fiabilă şi personalizată pentru aplicaţi pentru fază densă

Citiţi mai multe

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente

Company logo of: Nicro

Nicro is a Croatian company whose tailored bioreactors propelled the rise of pharma, biotech, food and chemical industries in the region.