Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Cum să conectaţi instrumentaţia Bluetooth® cu IIoT
Ghidul dumneavoastră de conectivitate în trei paşi simpli
Article05.01.2026
Pe scurt
Mediile industriale se bazează în mare măsură pe cabluri şi interfeţe pentru conectivitatea şi configurarea dispozitivelor, necesitând adesea mai multe adaptoare de comunicaţie pentru protocoale diferite.
Utilizarea adaptoarelor de comunicaţie a reprezentat mult timp un standard în industrie, la fel ca şi varietatea de adaptoare şi cabluri întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Comunicaţia wireless a fost acceptată treptat, pornind de la standarde limitate şi protocoale proprietare, trecând ulterior către soluţii deschise, cum ar fi WirelessHART.
În ciuda progreselor, complexitatea a menţinut relevanţa adaptoarelor de comunicaţie—până acum.
Bluetooth® reprezintă un punct de cotitură permiţând integrarea fluidă cu cloud-ul şi promovând digitalizarea aplicată pentru instalaţii mai inteligente.
CuprinsCuprins
Era adaptoarelor de comunicaţie în automatizare se apropie de sfârşit
În mod tradiţional, în cadrul automatizărilor industriale, accesarea configuraţiilor dispozitivelor necesită mai multe adaptoare şi interfeţe. Scenariile tipice includ solicitări de adaptoare RS-485, interfeţe HART, cabluri Ethernet sau chiar instrumente pentru semnale de 4–20 mA. Această complexitate duce adesea la întârzieri şi ineficienţă.
Producătorii întâlnesc des astfel de provocări. În funcţie de protocol şi de tipul de dispozitiv, adesea este nevoie de o interfaţă specifică pentru a recupera parametrii sau a efectua o diagnoză. Deşi soluţiile care să elimine complet adaptoarele de comunicaţie sunt încă în curs de dezvoltare, tehnologiile wireless oferă deja acces rapid la dispozitive.
Protocoalele precum WirelessHART au câştigat popularitate, dar gradul de adoptare rămâne limitat în comparaţie cu conexiunile tradiţionale de 4–20 mA, chiar dacă asigură acces de la distanţă la date de diagnosticare şi configurare. Aceasta ridică o întrebare importantă: cum poate fi implementată tehnologia wireless în mod eficient în aplicaţii mai mici?
Răspunsul se găseşte în dispozitivele dotate cu un protocol suplimentar - Bluetooth®. Această tehnologie permite accesul rapid şi uşor la datele dispozitivului, menţinând în acelaşi timp semnalul standard de 4–20 mA pentru conectivitatea controlerului.
Simplificarea accesului cu dispozitivele de teren cu funcţie Bluetooth®
Înlocuirea unui dispozitiv cu un model similar este mult mai uşoară decât trecerea la unul cu un protocol diferit. Cu toate acestea, modernizarea este inevitabilă, iar pe parcursul acestei tranziţii, accesarea datelor de diagnosticare şi configurare rămâne esenţială.
Noile dispozitive de teren pun acum la dispoziţie capacităţi duale de comunicaţie. Acestea menţin integrarea tradiţională de 4–20 mA, asigurând în acelaşi timp acces la configurare şi diagnoză prin intermediul unei aplicaţii mobile de pe smartphone sau tabletă. Această conectivitate locală necesită ca inginerul de teren să fie prezent fizic în apropierea dispozitivului.
Pentru aplicaţiile mai mici, apare o altă provocare: cum pot fi accesate de la distanţă datele de diagnosticare colectate prin Bluetooth® şi integrate în sisteme mai ample? Soluţia este aici—dispozitivele Bluetooth® pot transmite acum date de diagnosticare către cloud folosind servicii IIoT. Aplicaţiile de la distanţă pot încorpora, de asemenea, variabile de proces primare şi secundare în sistemele existente.
Implementarea este simplă şi poate fi realizată în trei paşi, permiţând organizaţiilor să înceapă călătoria IIoT cu idei măreţe, dar cu paşi mici.
Cum puteţi digitaliza instalaţia dumneavoastră în trei paşi
Organizaţiile care doresc să utilizeze tehnologia Bluetooth® în instalaţiile existente sau în aplicaţii noi, pot face acest lucru prin trei paşi simpli. Urmând aceşti paşi se asigură faptul că toate datele relevante rămân disponibile în siguranţă, în cloud, pregătite pentru integrare şi analiză.
Pasul 1 – Dispozitive cu funcţie Bluetooth®
Tot mai multe dispozitive de teren moderne acceptă comunicaţia prin Bluetooth®, simplificând procesele de conectivitate şi configurare. De exemplu, înlocuirea unui transmiţător de temperatură poate implica acum selectarea unui model care combină tehnologia Bluetooth® cu tehnologiile tradiţionale de 4–20 mA sau alte tehnologii. Pentru aplicaţiile noi care necesită monitorizare de la distanţă, dispozitivele Bluetooth® pun la dispoziţie o modalitate eficientă de a colecta date local şi de a le transmite wireless către un dispozitiv periferic.
Pasul 2 – FieldEdge
După instalarea unui dispozitiv compatibil Bluetooth®, datele acestuia pot fi colectate şi trimise către o soluţie cloud prin intermediul unui dispozitiv periferic, precum FieldEdge SGC200 de la Endress+Hauser. FieldEdge SGC200, alimentat local, se poate conecta la până la cinci dispozitive Endress+Hauser aflate pe o rază de 20 de metri şi transmite valori de proces primare (PV), valori de proces secundare (SV) şi informaţii de stare NAMUR NE107. Comunicaţia cu cloud-ul se realizează prin 3G sau 4G folosind o cartelă SIM globală încorporată, cu criptare care asigură un grad maxim de securitate. Important este că această conexiune este unidirecţională: dispozitivul periferic citeşte datele în mod ciclic, împiedicând orice control de la distanţă al dispozitivelor de teren.
Pasul 3 – Soluţie cloud şi API
Pentru a finaliza configurarea, este necesar un abonament la servicii cloud. Ofertele precum Netilionasigură un ecosistem IIoT cuprinzător, inclusiv dispozitiv periferic, infrastructură cloud şi o Interfaţă de Programare a Aplicaţiilor (API). Platforma cloud consolidează toate datele de teren într-un mediu securizat. Netilion Connect utilizează o REST/JSON API, permiţând consumul simplu de date şi integrarea în sisteme de control, SCADA sau aplicaţii personalizate. Această abordare asigură flexibilitate şi scalabilitate, permiţând organizaţiilor să utilizeze datele de pe teren în siguranţă şi eficient.
Exemple de aplicaţii
Implementarea tehnologiei Bluetooth® în aplicaţii la scară mică este un prim pas practic către digitalizare. Mai jos sunt câteva cazuri de utilizare care ilustrează potenţialul acesteia atunci când este combinată cu serviciile cloud IIoT:
Monitorizare de diagnosticare de la distanţă
Activele critice pot fi monitorizate de la distanţă folosind dispozitive Bluetooth®. Această soluţie oferă informaţii despre starea dispozitivului NE107, permiţând monitorizarea stării de funcţionare, reducând duratele de nefuncţionare neplanificate şi susţinând trecerea de la întreţinerea corectivă la cea predictivă cu ajutorul istoricului de diagnosticare.
Utilizând dispozitive Bluetooth® de la Endress+Hauser împreună cu FieldEdge, monitorizarea simplă a nivelului devine accesibilă din orice locaţie. Datele şi diagnosticarea pot fi integrate în sistemele existente prin intermediul Netilion Connect. Soluţiile suplimentare, precum Netilion Inventory sau SupplyCare pun la dispoziţie funcţionalităţi îmbunătăţite pentru gestionarea stocurilor.
Pentru instalaţiile mai mici care implică monitorizarea nivelului, a debitului sau a temperaturii, dispozitivele Bluetooth® combinate cu FieldEdge SGC200 şi integrarea API, pun la dispoziţie o soluţie flexibilă şi rentabilă. Este necesară o infrastructură minimă pentru colectarea şi transmiterea datelor în siguranţă, asigurând accesibilitatea oriunde este nevoie.
Dispozitivele compatibile cu Bluetooth® asigură o modalitate simplă şi eficientă de a transfera date critice în cloud. În combinaţie cu dispozitive periferice şi soluţii bazate pe API, această abordare asigură colectarea securizată a datelor şi flexibilitate pentru integrarea informaţiilor în orice sistem selectat.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .